This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:LM2662/3的推荐替代器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2662, LM2660, TL7660, MAX660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240426/lm2663-recommended-replacement-for-the-lm2662-3

器件型号:LM2663

您好!

目前、LM2662/3处于 LTB 状态。

与我忽略使用规范和数字1引脚函数时发现的相同封装的 P2P 产品如下所示。

 - TL7660、MAX660、LM2660

q1) 仅考虑封装,除了我找到的3个器件之外,还有其他产品吗?

Q2) 请在不考虑 P2P 封装时推荐最合适的替换产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    Q1)我不知道。

    Q2)取决于哪些参数最重要、但 TPS6012x 可能是一个供您查看的好系列。

    此致、
    布里吉特