This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:PMIC 在 LDO3和其他输出上失去3.3V 电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65217, TPS65217DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227838/tps65217-pmic-loses-3-3v-on-ldo3-and-other-outputs

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3354、、

您好!

我们将 TPS65217B 与 Sitara 微型处理器(AM3354)配合使用、偶尔我们会获得不再加电的电路板。 我们使用专用的5V 电源通过 AC 引脚为 PMIC 供电、这看起来稳定可靠。 我们探测了 PWR_EN 和 nWAKEUP 引脚、PWR_EN 似乎保持在1.8V、然后最终关闭。 WAKEUP 变为高电平(5V)大约75ms、然后关闭。  这是 PMIC 出现故障的标志、还是微控制器出现故障?

设计-

谢谢。

F·杜格

EE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E!  目前正在支持 TPS65217 PMIC 的应用工程师已辞职、下周同一时间将于5月22日23日返岗。 请预计于5月24日之前提供相关更新。 感谢您的耐心。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    您能否提供显示完整设计的原理图 PDF? 你张贴的图片的边缘是切断的,我想看到完整的构建,如果可能的话。 如果您需要私下发送原理图文件、我可以设置直接消息。

    此外、您能与我们分享示波器捕获吗? 我们应该将工作板波形与您看到的行为进行比较。 显示 VAC (输入功率)、VSYS、PWR_EN 和 nWAKEUP 的捕获会是一个很好的开始。 一般上电过程涉及为交流施加适当的输入电源、一旦 PMIC 检测到交流输入、nWAKEUP 应拉至低电平5秒。 在这个5秒的窗口中、PWR_EN 需要被拉高以启动完整的上电序列。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、向您发送原理图的最佳方法是什么?

    谢谢。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    您可以在下一个回复中添加原理图 PDF 作为附件、或者如果您需要通过私人消息发送、我可以对其进行设置。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2364.POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    1) 1)感谢您提供 PDF。  

    看起来您具有所有必要的元件、但仔细检查是否满足根据此要求的所有输出电容要求  TPS65217x 原理图检查清单(修订版 C)。  这些电容器应尽可能靠近输出端。 我们可以根据未来的结果再次参考原理图。

    2) 2) 在 PMIC 上电失败前后、您是否还可以共享完整的寄存器转储?

    3) 3)如果您提供以下示波器捕获、我可以在上电序列中查找故障情况:

    • CH1:VAC、CH2:VSYS、CH3:PWR_EN、CH4:nWAKEUP
      • 触发 VAC 关闭、并显示在 nWAKEUP 5秒窗口期间 PWR_EN 拉高后的序列

    • CH1:VSYS、CH2:VLDO1、CH3:DCDC1、CH4:LDO2
      • VSYS 的触发器关闭、显示每个输出轨的加电

    • CH1:LDO2、CH2:LDO3、CH3:LDO4、CH4:DCDC2或 DCDC3
      • 触发 LDO2的关闭并显示其余的上电序列。 还要检查 PGOOD 电压、查看 PGOOD 信号是否在关断前被拉高、或者 PGOOD 是否保持低电平。

    此处的目标是找出序列失败的位置或导致关断的特定事件。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、这里举例说明了其中一个输出没有按预期做出响应。 LCD 的背光应跳至14V。 我们还询问了一些不会发生这种情况的电路板。 这是否看起来芯片过应力并已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    TPS65217B 上的 L4和 FB_WLED 引脚的额定绝对最大值高达44V。 建议的最大输出电压 为32V (过压保护通常从38V 开始)。

    我对我们的 TPS65217DEVM 进行了一些测试、并确认当 LED 灌电流被禁用时、FB_WLED 引脚电压应处于5V 左右(REG07[3]= 0b)。 灌电流启用(REG07[3]= 1b)后、电压会上升到30V 以上(有关 EVM 原理图、请参阅下面的随附文档)。

    在 您的最后一个示波器捕获中、 FB_WLED 引脚上不会出现电压尖峰、电压仅上升到5V。 在这种情况下、看起来电流阱未被激活。 另一个示波器捕获显示、在电压尖峰超过30V 后、输出稳定在14V、这表示 LED 电流阱至少已启用。

    • 在第二次至最后一次捕获中、该尖峰的峰值电压是多少?
    • 您能否在两种情况下检查 REG07位3、以查看 ISINK_EN 是高电平还是低电平?
    • 您可能需要尝试的一件事是将 ISET1/2引脚电阻器直接连接到 GND、而不进行 FET 连接。 在我们推荐的原理图中、我们不包括 FET。 我不确定 FET 是导致了问题、但可以尝试一下。

    本文档第4页显示了我正在使用的 EVM 的上下文原理图。

    下面是我针对 FB_WLED 引脚电压获取的示波器捕获。 您可以看到在我启用 LED 电流之前有5V 点、在我启用 LED 后电压升至~31V。

    此外、这里是数据表中显示了上电时 REG07默认设置的图片。 ISINK_EN 位默认为0b、因此您的启用过程中可能会发生一些情况。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我只是想简单说明一下。 FB_WLED 引脚上的尖峰和14V 静止点可能无法保证启用 ISINK。 如果 REG07位3设置为0b、但您仍在 FB_WLED 上看到电压上升、它可能来自 LCD 屏幕、而不是 PMIC 内的实际升压转换器块。 这只是一个理论、因为我不知道您使用的 LCD 是如何工作的。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    遗憾的是、我无法访问 PMIC 寄存器。 我尝试将 ISET1/2电阻器短接至 GND、但没有变化。 FB_WLED 上的尖峰约为39V (在我测试的1个电路板上)。 我们每周制造并交付大约3000块此类板、每月退回1或2块。 您认为我们是否超出了某些电路板上针对 FB_WLED 的限制?

    谢谢。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    考虑到过压阈值可能低至37V (数据表中的典型值为38V、最大值为39V)、我建议尝试纠正此尖峰、以免达到故障阈值。 话虽如此、从示波器捕获可以看出、当尖峰达到时、电源轨并不会发生故障。

    我认为当 WLED 内部模块被禁用时不会触发过压、但数据表中没有内容来确认这一点。 这个尖峰很奇怪、但我不确定它与您最初的关闭问题是否相关。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、James。 我将建议设计更改。

    F·杜格