This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源开关

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237729/tps2121-power-switch

器件型号:TPS2121

您好!

我正在使用 TPS2121设计电源、以便在 USB 和内部 AAA 电池之间切换。 当 USB (附加原理图中的 VBUS)不可用时、使用电池。

该器件还有一个电源开关、可以在不消耗任何电源的情况下将器件完全关闭。 该开关是一个单极开关、但需要禁用两个电源。 是否可以通过任何方法将此电源连接到 TPS2121以实现完全关断? 查看数据表中的表9-3、输出完全关闭的唯一情况似乎是两个输入电源都无效、但可能我遗漏了某个东西。

Br, Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。  

    是的、可以切换 OV 引脚来人为地感应 HiZ 状态并禁用两个电源。
    使用下面的真值表、必须 满足两个条件:OV1 >= VREF 和 OV2 >= VREF、器件将处于高阻态。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,伊丽莎白!