This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:LP8863EVM - VDDIO

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240265/lp8863evm-lp8863evm---vddio

器件型号:LP8863EVM

您好!

我想在3.3V 的 VDDIO 下工作、而不连接到 USB。

有可能吗?

此致

泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeev

    我无法看到图像、您可以再次更新吗?