This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519:仿真模型不起作用

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238793/ucc27519-simulation-model-does-not-work

器件型号:UCC27519
主题中讨论的其他器件: UCC27517

我正在尝试在 PSpice for TI 上模拟 UCC27519栅极驱动器。 虽然我没有更改原理图上的任何内容、但未得到预期的结果。 输出始终为0V。 UCC25718也是如此。

e2e.ti.com/.../UCC27519_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    是的、这个模型现在已经损坏了。 它在过去是有效的、因此更新必须以某种方式破坏它。 我们将尽快修复它。 同时、我想您可以模仿此器件、但使用 UCC27517和 VCVS 来将输入信号转换到您想要的范围。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    目前、我将使用 UCC27517。 不过、您能否告知我 UCC27519 SPICE 模型是固定的?

    此外、我快速查看了组件数据表、我注意到的唯一区别是 UCC27517上的传播延迟较小(13ns 而不是17ns)。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!João

    亚历山大目前不在办公室。 团队明天将提供回应。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    传播延迟略有不同、但这种差异可能对系统影响很小或无影响。 这两者之间的最大区别在于 UCC27519具有依赖于 VDD 的 CMOS 输入、阈值可能大于5V。 UCC27517具有 TTL 样式输入、其始终可由3.3V 信号驱动。 这意味着它们可能需要不同的控制器。 它们也具有不同的引脚排列。

    我会尽量让您知道模型何时修复。 E2E 主题在几个月后锁定、我认为此主题很可能会在修复之前锁定。 很抱歉给您带来不便。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我没有注意到输入中的差异、这会影响我的系统。  因此、我将使用 UCC27517、因为我将有来自微处理器的3.3V 输入信号。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    João ó n Rego