This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702K-Q1 PG0级问题

Guru**** 2517520 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239993/lp87702-q1-lp87702k-q1-pg0-level-question

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2944

大家好、

我的客户报告称其设计中 PG0始终为"0"。 (LP87702K-Q1)该雷达为 AWR2944。

对于 LP87702K-Q1、0x14寄存器显示 PG 电平、包括 VMON1阈值和窗口。

1.我明天会检查 VMON1电压。 (1.17-1.23V)

2.如果我们的上拉电阻是3.3v 与1.8k 的上拉电阻,您可以告诉我正常的 PG 电压。 是3.3V 还是1.2V?

3.我不明白数据表的下面部分。 这是否意味着启用 LP87702K-Q1后、输出 VMON 不应在800us 内就绪?

您是否有需要检查的建议? 或者您能否分享 PG0无法工作的常见原因? 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我检查 VMON1是否为1.184V。 电源序列如下所示。

    绿色 Buck0=VMON2 1.8V
    橙色 VMON1 1.2V
    黄色 PG0 
    蓝色 Vana 3.3V

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您能否将此设计的原理图发送给我、以便我检查连接? 问题3是 PG 的门控模式、在该 LP87702K-Q1中、PG 模式设置为连续。 PG 的正确行为如下图所示

    该器件中的 PG0正在监控 VMON1、VMON2、VANA 和 BOOST、因此所有这些都应处于高电平。 您能否检查升压电压?  

    此致、

    Niko