This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:输出电容器 ESR 限制

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240251/tps7a7001-output-capacitor-esr-limitation

器件型号:TPS7A7001

大家好、

我对  输出电容器 ESR 的限制有一个问题。

数据表中提到 ESR 必须小于1 Ω。
但是、应该很难在所有频率范围内使 ESR < 1 Ω。

您能告诉我为使 ESR 保持在1 Ω 以下所需的频率目标吗?
另外、您能告诉我图1和图2的目标频率吗?
我检查了下面的线程、但需要复杂的仿真来验证设计。
e2e.ti.com/.../tps7a7001-selection-of-output-ceramic-capacitor

我想更轻松地查看它。

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    电容器的谐振频率是您想要查看的 ESR。  我希望4年前的仿真被认为并不复杂、但让我知道是否有什么不妥。  上限为 RC 电路、下限为 RC 电路、这些限值来自数据表。  然后、您采用电容器的制造商模型、对全部3个网络进行交流分析、并在不同频率下绘制结果。  

    如果您只有1个输出电容器、则可以简化此过程。  选择10uF 或100uF、并确保电容器谐振处的 ESR 位于图1或2的稳定区域内。  大多数陶瓷电容器可轻松满足此标准、因此选择10uF 或100uF 的陶瓷电容器就可以了。

    谢谢。

    斯蒂芬