This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350智能充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239469/bq78350-bq78350-smart-charge

器件型号:BQ78350

您好!  

首先、  BQ78350智能充电连接在哪里?  智能充电器是交流/直流还是直流/直流?

第二、 是否有智能充电的参考设计?  

第三,  它连接在哪些通信引脚上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhat:

    充电器连接到 bq78350的 PACK+和 PACK-。

    我将把这个主题分配给充电器团队、回答您有关选择充电器的问题。 他们需要有关电池节数和电流的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    最大电芯配置:10S3P

    电压:42V

    容量:15Ah

    您可以与我分享任何智能充电器参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    我们将离线获取充电器 IC 建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    İ 正在等待您的 建议。