This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317Aに供給する電源について Ω

Guru**** 2693455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A, LM317, TPSM84205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240200/lm317a-lm317a

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: LM317TPSM84205

お世話になります
レギュレータA 式(LM317A)の出力5V 1.5Aに対して 式
レギュレータAへ入力する電源はレギュレータB μ V (他製品 μ V) 24V 0.5A です

負荷はちょうど1.5A程度になります
供給電源レギュレータBは代替品が無く24V 0.5A を使ってますが
電力値では入力12W、出力7.5Wです

使用上問題がありましたらご教授いただけないでしょうか

よろしくお願いいたします

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您的输入电源是12W、24V 输出、能够提供高达0.5A 的电流。  这将馈送到 LM317A、您希望在1.5A 负载下生成5V 输出电压。  

    如果是这种情况、那么不幸的是、它将无法按预期工作。  线性稳压器只需将电流从输入端传递到输出端、因此输出端的1.5A 电流将从输入端汲取为1.5A。  如果线性稳压器的负载为1.5A、则24V 输入电源必须能够为 LM317A 提供1.5A 的电流。  我还将关注热性能、因为 LM317会耗散大量功率(24V - 5V)* 1.5A = 28.5W。  这将需要主动冷却来管理热量。

    您可能希望使用 TPSM84205、这是一款可以替代 LM317的开关转换器。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm84203.pdf

    谢谢。

    斯蒂芬