This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:直流/直流降压设计

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239774/tps631010-dc-dc-buck-design

器件型号:TPS631010

我使用 TPS631010YBGR (降压/升压稳压器)设计了3V 至1.8V 直流/直流稳压器和3V 至3.3V 直流/直流稳压器。  

51.1mA 的最大电流取自1.8V 稳压器、而240mA 取自3.3V 稳压器。 3.3V 稳压器提供 ESP32 SoC。 我要在这里附加一个设计的 ss。 设计中是否存在任何差异? 如果是,请提出必要的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ardra:

    您的原理图中未发现问题。 感谢您考虑 TI 的器件。

    此致

    陶氏