This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:CAP 问题

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240079/tps61021a-cap-issue

器件型号:TPS61021A

您好!

我在我们的设计中使用 TPS61021DSGT。 但我对参考设计感到困惑。

根据数据表、

如果  有效输出电容小于40 μF、我可以使用公式10获得 C3值。

这就是我 webench 的结果。

输入范围:1-1.4VDC

输出: 1.8VDC

最大电流:30mA

正常电流:3mA  

Rfbt =127K

因此 Cff =1/(2*PI*127K*50k)=25pf,但根据我的建议, CFF=56pF。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先请参考计算。 这非常精确。