This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:输出电压问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239844/tps61288-output-voltage-issue

器件型号:TPS61288

大家好、

输入3.6V、输出12V。

在 PFM 模式下一切都正常。 当负载增加时、输出超过1A 的电流、电感器会鸣笛(电感为数据表中建议的104CDMCDS-2R2MC)、并且输出电压被拉低。 随着负载电流增加、输出电压被下拉为低电平、而输入电压被下拉为高电平。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    原理图和 PCB 看起来都正常。

    您能否使用 示波器来检查输入电压?

    由于导线直径较细、输入电压可能会降至 UVLO 点、并且器件会不断开关。

    此致

    费格斯