This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:是否有 CISPR 和 IEC-61000等 EMC 标准的测试数据?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231627/tps43060-are-there-test-data-for-emc-standards-such-as-cispr-and-iec-61000

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS43060并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 TPS43060、是否有 CISPR 和 IEC-61000等 EMC 标准的测试数据?

如果是、请提供有关您已确认的应用标准和测试电路的信息。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我们具有汽车等级(要求 CISPR25和 IEC 标准)的器件的器件型号中应包含"Q1"。
    如果客户对汽车器件感兴趣、我会推荐使用较新的 LM5123-Q1器件。

    有关测试的更多详细信息、请查看相应器件的"质量"部分。
    www.ti.com/.../LM5123-Q1

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    我知道 TPS43060没有任何关于噪声标准(CISPR 和 IEC61000)的文档

    您提到了 Q1版本可用于 CISPR25和 IEC 标准。

    但是我找不到产品文件夹中的任何文档和注释质量部分。

    您能告诉我 在哪里找到该资料吗?  

    此外、我还想获取原理图和测试数据、您能提供吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您的反馈。
    我同意此信息在产品页面上有一点隐藏。
    有关其他指导、请参阅此屏幕截图:

    还需要登录 TI.com 才能查看此数据。

    请告诉我此页面上的文档是否足够、或者是否需要其他数据。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    您提到"我们具有汽车等级(要求 CISPR25和 IEC 标准)的器件在其器件型号中应包含"Q1"。

    我在哪里可以确认 Q1器件符合 CISPR25和 IEC 标准?

    我找不到您建议的网页信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:  

    感谢您的反馈。 在数据表的第一页中、您可以看到 IC 符合汽车应用要求:

    就我所知、CISPR25标准适用于系统(例如升压电源)、而不是单独适用于 IC。 您是否在寻找通过 EVM/参考设计获得的一些 EMI?  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、EM 和 Niklas、

    感谢您的答复。

    据我了解、LM5123-Q1符合 AEC-Q100标准。

    我相信 CISPR 和 IEC61000将是系统的必需标准。
    由于 TPS43060只是一种电源器件、它不需要直接满足这些标准、因此 LM5123-Q1是相同的。  

    另一方面、客户要求关于外部电路的信息、是为了满足 EMI 噪声标准、这是背景介绍。

    如果有任何有用信息、请提供。

    如果没有、您能否关闭此主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    TPS43060和 LM5123-Q1是控制器、这些标准基于系统。 如果系统通过测试、这些标准在很大程度上取决于所使用的功率级和布局。 因此、我建议添加外部元件、这些元件能够减慢 FET 的转换速度、滤除输入和输出上的噪声、并在可能的情况下在 FET 上添加缓冲器。

    因此、没有可以满足的特定要求、我们当然也通过了标准、但做好电源布局并拥有一些备件来帮助降低 EMI 是最好的做法。

    如有具体问题、我们可以详细说明。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    如前所述、我认为单靠 TPS43060或 LM5123-Q1电路不能满足系统级噪声

    要求的实现。

    我认为有必要添加缓冲器和 EMI 滤波器、以满足 CISPR 和 IEC61000标准。

    这就是我问您是否可以提供带有外部电路的噪声对策参考设计的原因。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市