This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:Eon &Eoff

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030, LMG3522R030, LMG3522R030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232737/lmg3522r030-eon-eoff

器件型号:LMG3522R030
主题中讨论的其他器件:LMG3422R030、、、

大家好、

下面的 E2E 主题是指 LMG3422R030数据表中 LMG3522R030的 Eon 和 Eoff 图、因为这些数字在两个器件之间是相似的。

e2e.ti.com/.../need-additional-information-regarding-lmg3526r030

我们的客户在下面有一些查询。

所提供的电能图形仅与电流有关、而与 VDS 相关性有关?

1. Eoff 在推荐的图中不能正确显示。
2. LMG3522R030-Q1的 RθJC 为0.13 °C/W。 请确认数据表中提供的该值。
3. LMG3522R030 (非汽车)的 RθJC 为0.28 °C/W。 请确认数据表中提供的该值。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛和安妮塔

    1.在该图中 Eoff 接近于零、这是因为我们能够快速关闭、因此我们在关断时的重叠损耗非常小(可忽略不计)。 用于在关断时为 Coss 电容器充电的能量被计入导通 能量、因为此时器件的能量会被放电。  

    2.  LMG3522R030-Q1目前处于预发布状态,因此数据表中的数字可能会发生变化。 这是最有可能改变的数字之一。  在我们发布 LMG3522R030-Q1的最终数据表之前、0.28 °C/W 会是更好的使用数字。

    3. LMG3522R030已完全发布并正在生产中、因此数据表中的数据是最终数据。  LMG3522R030的 RθJC 为0.28 °C/W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG3522R030-Q1数据表中提到的 Eoss 最大值为24.4uJ。 Eoss 是导通能量损耗(Eon)的一部分、但由于导通电流和电压重叠、Evi 能量损耗又会如何造成。 因为 Eon = Evi+Eoss。

    2. LMG3422R030数据表中显示的能量损耗图显示 Eon 在65uJ 至110uJ 的范围内仅取决于感应电流、没有给出 Vds 相关性。 Eoff 几乎为零。  

    3、最好能提供所需的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita 您好、

    1. LMG3522R030-Q1目前处于预发布状态、因此数据表中的数字可能会发生变化。 有关 Eoss 的信息、请参阅 LMG3522R030数据表。 该数据表不直接包含 Eoss、请使用数据表中提供的 Co (er)进行计算。  

    1.b  LMG3422R030数据表中的 Eon / Eoff 图中包含了导通重叠损耗(Evi)。 导通损耗重叠损耗可在导通损耗曲线中找到、该曲线还包括 Eoss。

    2.是的,提供的图是在 VDS = 400V 且 ID 从0-30A 变化的情况下的。 Eoff 接近于零、因为我们器件的  关断重叠损耗由于关断时间短而接近于零。

    此致!

    K·沃尔夫