This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:热数据请求

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231700/tps23730-thermal-data-request

器件型号:TPS23730

大家好、
请提供以下热详细信息

  • 建议的运行环境温度范围
  • 允许的最大结温限值(°C)
  • 允许的最大外壳温度限值(°C)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:  

    请参阅以下内容以了解热性能信息:  

    建议的结温范围如下所示:  

    如果这不是您要查找的信息、请告知我们。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    在数据表中、指定了工作结温、我们需要最大结温值(Tjmax)、还请提供工作环境温度和 最大允许外壳温度(TC)限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    请帮助获取绝对最高结温、建议工作环境温度和 允许的最大外壳温度限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    感谢您的提问。

    最高结温:如果环境温度正常、通常在内部被热分流器向下(最大168°C)钳位。  

    建议运行结温:–40°C 至125°C、外壳温度通常略高于或低于结温。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:
    感谢您的答复
    您能告诉我们 TPS23730的工作温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    您可能需要将 TPS23730分为2个器件:PD  接口 器件和直流/直流器件以计算功率。 使用结温范围来计算外壳范围:

    1.第一部分需要计算 PD 接口功耗:

    通常有一个1040-uA PD 接口输入可选电流。  

    它不包含 PD 接口的 MPS 功能(EMPS 引脚)。  您需要将21.5 mA * 3.1%= 667uA 添加到1040 uA。 因此、空闲功耗可能为1.707 mA * 57V = 97.3mW

    对于电源环路、存在热插拔 Rdson 损耗、最高可达(51W / 42.5V)^2 * 0.55Ohm = 792mW。

    对于上述功率、请使用3.9 C/W 热阻。

    2.第二部分需要计算 DC/DC 控制器的功耗:

    对于2.4mA DC/DC 控制器工作电流、2.4 mA * 16V = 38.4mW。

    但 不包含栅极驱动电路。 您应考虑添加0.5*C_iss*V_cc^2*f_sw。 其中 C_iss 是您施加的功率 MOSFET 的输入电容。 如果应用、请添加 GAT2的功率损耗。

    将这些功率加在一起、使用 9.1 C/W 作为热阻。

      

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    数据表中提到了两个热关断温度、即我们是否需要为两个部分考虑两个不同的最高结温




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    TPS23730中有两个裸片。  

    据我了解、165C 用于直流/直流器件(PAD_G)、168C 用于 PoE 接口器件(PAD_S)。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:
    我们是否需要考虑热仿真的两个结温




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    是的、最好同时考虑两个温度。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:
    感谢您的确认、
    再进一步的功率耗散说明一下,您已经提到了这个 0.5*C_iss*V_cc^2*f_sw 的公式来计算 MOSFET 损耗,其中 VCC 是指 DC-DC 或 PoE 电源
    您可以定义 VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    感谢您的答复。

    VCC 指直流/直流侧。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    我现在将关闭该主题。 如果您还有任何问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂