This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:有关电流限制的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239881/tps73801-sep-question-on-current-limit

器件型号:TPS73801-SEP

尊敬的支持部门:

您能帮助我们澄清一下数据表中的几点内容吗?

1、图6-14电流限制与输入/输出差分电压的测试电路是什么?

在同一图中显示的 deltaVout 100mV 是多少?

非常感谢、

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    1.我没有确切的测试电路、但概念基本上是使用远大于电流限制的目标负载、然后将 在差分电压值(0 <= VIN-VIN< VOUT 20压降)范围内测量限流输出电流。  

    deltaVout=100mV 限定在测量期间可接受的目标 VOUT 值偏差大小。

    谢谢。

    莎拉