This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R150:关于如何处理未使用引脚的咨询。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239784/lmg3410r150-inquiries-about-how-to-handle-unused-pins

器件型号:LMG3410R150

您好

我的客户正在设计 LMG3410R150RWHR。
据说未使用下面的引脚。

-不使用引脚-

引脚25 (LDO5V)、引脚26 (VNEG)、引脚28 (BBSW)、引脚29 (LPM)、引脚30 (RDRV)、 引脚32 (故障)

我想知道如何处理它。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户未使用以下引脚、以下是应如何连接这些引脚-

    引脚25 (LDO5V)-在 该引脚和电源之间连接一个1-µF 旁路电容器

    引脚29 (LPM)-应连接到引脚25 (LDO5V)

    引脚32 (故障)-它是一个输出引脚、因此可以保持原样、即悬空/开路

    以下引脚需要根据数据表进行配置。

    引脚30 (RDRV)-在该引脚和 电源之间连接一个电阻器、以设置导通驱动强度。  电阻器的值决定了 在30V/ns 和100V/ns 之间导通期间器件的压摆率。 数据表中的图2提供了 RDRV 与压摆率间的关系信息。

    引脚26 (VNEG)-  在该引脚和源极之间连接一个1-µF 旁路电容器

    引脚28 (BBSW)-将电感器从该引脚连接到电源。  建议使用采用0806封装的 TDK Corporation VLS201610HBX-100m-1 10 µH SMT 电感器。 此电感器是完成内部降压/升压转换器所 必需的、因为内部升压转换器会产生关断器件所需的负电压。  

    谢谢。

    南迪塔