This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:绘制图形 BQStudio 中缺失的数据点

Guru**** 2536200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239699/bqstudio-plot-data-point-missing-in-graph-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ78350EV2400

使用 BQStudio 中的图形、电压和电流图仅在一个扫描点间歇性下降到零、然后恢复到正常的预期图。 在不存在可重复模式的情况下、图中的多个点会发生这种情况。

有人能告诉我们为什么会发生这种情况吗? 这使用一个 EV2400接口 SMBus 连接到 bq78350/6S/22.2V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    有时存在通信错误(这是正常情况)、主机系统应该会重试。

    但是、bqStudio 在记录时不会立即重试、它只会在下一个读取/记录行上执行"重试"。

    该缺失值由图形在0处处理。

    绘制图形的最佳方法是在 Excel 中打开日志文件、这样、您就可以在绘制图形之前使用 Excel 的功能调整数据点。