This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:确保 EN 和 quot 不得超过 VIN 引脚上的电压0.3 V"

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240119/lmr50410-ensuring-that-en-must-not-exceed-the-voltage-on-the-vin-pin-by-more-than-0-3-v

器件型号:LMR50410

我需要使能输入由3.3V 逻辑信号控制、即使转换器的输入(来自太阳能电池板)非常低或为零、也可能存在此信号。 随附的具有阻断二极管的设计是否适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您的电路良好。  您可能需要增大33k 以进一步限制电流。

    这样输入电压就不会尝试上升太多。

    谢谢