This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:AN-1387 LM5026 EVM 问题

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239768/lm5026-question-for-an-1387-lm5026-evm

器件型号:LM5026

大家好、

客户想知道如何理解这一点潜力? 是+ sb 引脚+ 0.7V 压降吗?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    U4是两个运算放大器的1.2V 基准。 因此、U3A-3和 U3B-5上出现1.2V 电压。 您还可以看到、当 VOUT = 3.3V 时、输出电压(Vout)通过 R26和 R27分压得到1.2V U3B-6。

    此致、

    史蒂夫