This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:需要8A 规格

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM62460, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239972/lm61480-q1-need-specification-for-8a

器件型号:LM61480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495LM62460LM61480

您好!

我已经使用此降压稳压器的5V、8A。 我想知道8A 的开关频率是多少、是否支持400KHZ 到2.2MHz 等所有模式、数据表中没有明确的提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用需要是2.2MHz、则建议使用6A 变体(LM62460)器件。 对于400kHz、可以对8A 使用 LM61480或对10A 使用 LM61495。

    此致、

    吉米