This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106のHSのアンダーシュート μ A

Guru**** 2501195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231594/lm5106-lm5106-hs

器件型号:LM5106

LM5106のHSのアンダーシュートについて、教えて下さい。

試作した基板で、μ A
・電圧 Ω:-5Vp
・アンダーシュートの時間 μ s:30ns
・繰り返し周波数 μ A:18kHz
のHSのアンダーシュートが発生しています。
VDDは15Vです。
アンダーシュートの時間はとても短いですが、問題があるでしょうか。

HSのアンダーシュートがあると、どのような問題が発生するのでしょうか。μ A
に書いたアンダーシュートに問題があるとした場合、どのような問題が起きるでしょうか。μ A
また、その問題が起きる要因は何でしょうか(電圧?、電流?、熱?)

ご回答よろしくお願いします。野村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室目前在美国阵亡将士纪念日假期关闭。

    我的同事将在我们回到办公室后不久回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HS 绝对最大值/最小值规格受驱动器内部元件的击穿电压影响:

    您的 HS 波形看起来违反了此规格、但由于脉冲宽度为30ns、驱动器可能无法识别瞬态。 如果瞬态尖峰出现的时间较长、则可能会导致内部元件过载并导致驱动器故障。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私たちの基板において、過渡スパイクがマイナスの電圧になる時間は30ns以下です。
    過渡スパイクの時間が短いので、内部コンポーネントに過度のストレスは発生せず、ドライバに障害が発生する可能性はないと考えて良いでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以用英语发布吗?  我们没有日语论坛。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは

    在我们的 PCB 中、0V 以下的瞬态尖峰电压小于30ns、并在18kHz 时重复。
    每个瞬态尖峰的最大值为-5Vp (VDD = 14V)。
    是否可以说低于0V 的周期太短、内部组件不会承受太大的应力、驱动器也不会损坏?

    野村纯一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junichi:

    是的、低于0V 的周期可能足够短、内部元件不会承受太大的应力;但是、由于这超出了数据表规格、我们无法保证器件在这些条件下能够正常工作。

    减少 HO 布线的长度是减少下冲的理想方法、因为在开关损耗方面不会有任何折衷。 用于减少下冲的其他选项包括增加栅极电阻或输出电容。  

    此致!

    亚历克斯·韦弗