This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:两相交错降压转换器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231449/lm5170-q1-two-phase-interleaved-buck-converter

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170
您好!
我 正在使用高功率降压转换器。 具体规格如下:
输入电压:40V ~ 60V
Vo:24V
Io = 50A
相位数= 2
Fsw = 80kHz
控制模式:输出电压控制模式
运行模式:仅限降压
控制器 IC:LM5170-Q1
我 已经下载了该 IC 的 PSpice 仿真模型。 原始下载的模型可以正常工作、但是、当我使用从 Excel 设计表中获取的电阻器和电容器值时、系统变得不稳定。 你可以看看它吗?
我将随 电子邮件附上 Excel 设计表和 PSpice 模型。  
是否存在另一个 具有4相的 TI 控制器 IC?  在 上述电源的第二版中、我将构建一个100A 转换器。  
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuzahid:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    今天是德国的公众假期、因此响应可能会延迟。
    我将仔细研究您的问题、并在本周中与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuzahid:

    很抱歉耽误你的时间。

    如果在根据计算器调整电阻和电容时系统变得不稳定、则可能与环路补偿有关。
    查看所附计算器的波特图、系统应在200Hz 的交叉 Fsw 下稳定运行、并且相位裕度约为90度。
    为了检查环路补偿、我建议尝试更高的交叉 FSW 设计并检查行为是否有所改善。

    要检查可选的纯降压转换器、我建议使用我们的器件搜索功能、或打开新主题从降压专家处获取器件建议。
    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我已经针对电流环路和电压尝试了很多不同的穿越频率。 每个都是稳定的环路。 遵循一般经验法则(电流环路穿越频率为开关频率的1/10、电压环路穿越频率为电流环路穿越频率的1/10)问题是、每次迭代大约需要90分钟。  

    是否有解决此问题的简单方法? 您能帮助我稳定转换器吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuzahid:

    感谢您的更新。
    如果我正确理解了这一点、基于计算器的计算都会显示稳定的环路、但在 PSpice 中仿真电路后、波形仿真总是显示不稳定?
    或者仿真是否看起来不错、而且是物理电路不稳定?

    如果是仿真、您能否显示仿真的波形快照、以便我们可以更详细地看到器件如何开始振荡?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    对不起,我没有清楚地提及。 我将在 PSpice for TI 中运行仿真。 我已经随附了所有 PSpice 仿真文件和设计 Excel 工作表以及第一个问题。  

    我已使用 LM5170设计 Excel 工作表来设计 两相降压转换器。 Excel 工作表显示了一个稳定的闭环系统、但当我在  PSpice for TI 中实现相同的系统时、这会给我带来非常奇怪的结果。 我附上了两个电感器电流和输出电压的波形。 请注意、输出电压设置为24V。 如果您注意到波形、输出电压永远不会达到设定电压。 另外、电感器2中的电流表明系统不稳定。

     e2e.ti.com/.../LM5170_5F00_Waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 仿真时间似乎为8ms、此设计中的软启动时间为多长时间? 如果您尝试进行更长时间的仿真(例如15毫秒)、会发生什么情况? 如果仿真运行时间更长、看起来会有所不同吗? 我们期待您的回复。

    此致、
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    软启动时间仅为2mSec。 我尝试了6mSec 的软启动时间,结果是相似的。 电感器2中的电流变为零并保持零。 仿真 时间每8mSec 需要~ 1小时、因此我将软启动时间缩短到2mSec。

    我已将原来的问题作为 Excel 设计表的附件。 如果您看到上面的仿真结果、则第二个电感器中的电流不遵循基准并变为零。 我尝试了许多不同的交叉频率、但它们似乎都不起作用。 请将 仿真文件中的电路参数与 Excel 工作表进行比较、可以看出我使用的值是完全相同的。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuzahid:

    很抱歉耽误了很长时间。

    我对您的 PSpice 模型进行了审核、但无法直接在模型中找到任何问题。
    如您所说、该模型使用与原始默认模型相同的结构、只是值会根据计算器进行更改。

    由于模型在默认状态下运行良好、我有两条建议:
    - 由于默认模型在输出侧有4ms 和6ms 的负载阶跃,我建议使用一个连续电阻负载运行仿真,检查模型是否在稳态运行中开始振荡
    -如果情况仍然如此,我建议返回到默认模型,并仅逐步修改模型,以找到不稳定性的源组件

    我知道、由于仿真时间较长、这可能会消耗大量时间和资源、但对于这种情况、我没有更快的解决方案。

    此致、
    尼克拉斯