This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:GUI NVM 代码模板是否与器件 NVM 代码相同?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239662/tps6594evm-is-gui-nvm-code-template-the-same-as-device-nvm-code

器件型号:TPS6594EVM

您好、TI 工程师、

我有关于 GUI NVM 代码和器件 NVM 的一些问题、如下所示。

1.  GUI 中的 TPS65941111 NVM 代码模板是否与 TPS65941111 器件中的 NVM 代码相同?

  GUI 中的 TPS65941212 NVM 代码模板是否与 TPS65941212  器件中的 NVM 代码相同?

 GUI 中的 TPS65941213 NVM 代码模板是否与 TPS65941213 器件中的 NVM 代码相同?

我正在尝试对器件进行代码转换、   将我有 TPS65941111 + TPS65941212改为 TPS65941111 + TPS65941213 、但我注意到 GUI 模板中的 TPS65941111配置与我从器件读取的 TPS65941111代码不同。 为什么会这样呢? 我      是否应该使用 TPS65941111 + TPS65941213的 GUI 模板对 TPS65941111 + TPS65941212器件进行重新编程?

谢谢!

夏洛特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlotte、

    GUI 中的模板可用于调整整体配置、以适应配电网络的具体情况。  出厂编程器件上的 NVM 代码可能会在模板更改以匹配之前更新。 因此、模板生成的输出可能会与器件上的输出略有不同、但具有相同的常规配置。 相应用户指南中所述的配置为器件 NVM、可用于修改模板。

    TPS65941111在两种配置中应相同。 您可以使用 GUI 模板并在用户指南中查看是否存在任何差异。 为了方便起见、我包含了将在新器件上使用的二进制文件。 这些文件可能与模板文件和器件上的文件不同。
    e2e.ti.com/.../LeoB_5F00_TPS65941111_5F00_binary_5F00_rev3.bin
    e2e.ti.com/.../LeoA_5F00_TPS65941213_5F00_binary_5F00_rev4.bin

    此致、
    梅根