This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:1引脚 VCC 短接至5引脚和6引脚 GND

Guru**** 2532340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239876/lm3150-1-pin-vcc-is-shorted-to-5-pin-and-6-pin-gnd

器件型号:LM3150

大家好、

2V 电源、加电时输出电压应为3.3V、但实际输出约为0.8V。测试发现1引脚 VCC 短接至5引脚、6引脚 GND。 并非所有电路板都是如此、某些电路板都存在此问题。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry  

    由于 VCC 除了 VCC 电容器外没有连接到任何其他外部电路、我认为 VCC 引脚可能会因元件组装错误、连接错误、VIN 突然短路 或操作不当而损坏。 该问题是否可以重现。 请检查这些项目。  

    - EL