This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:与钽电容器应用相关

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239724/bq24610-related-to-application-of-tantalum-capacitor

器件型号:BQ24610

我使用 BQ24610设计了6节锂聚合物电池充电电路。
我使用28V 适配器、充满电时电池电压为25.2V。
它被设计成不使用 DPM。

但是、在没有适配器的情况下连接电池时、C1、C2、C11和 C12中的一个会被随机断开。

推荐的电路显示使用陶瓷电容器。 使用钽电容器是否会导致问题?

请检查电路是否有任何其他问题。
请回答我的问题。

e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayoung:

    我看不到原理图有任何其他问题。  钽电容器的 ESR 通常高于 ESR <=50m Ω 的陶瓷电容器。  不建议将高 ESR 用于降压转换器的输入电容器。  不确定电池热插拔为什么会导致问题、除非热插拔处的振铃太高、以至于超过50V 额定值、但这似乎不太可能。  在电池热插拔处会有一个电流浪涌输入。  这可能就是问题所在。  我建议改用陶瓷电容器。

    此致、

    杰夫