This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:比较值的计算问题

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239506/tps54a24-problem-on-the-calculation-of-compensition-values

器件型号:TPS54A24

我将针对 Xilinx K7 FPGA 设计使用 TPS54A24。 TPS54A24的数据表中提供了一个设计示例、它具有10A 输出电流、1.8V 输出电压和500kHz 开关频率(如数据表第23页的图36所示)。 它还 在数据表中提供了补偿设计的计算示例(在第28和29页)。  我已经 按照示例中的步骤计算了补偿电路参数。 但是、我无法获得 与数据表中相同的结果。 根据给定的值 (IoutMax is10A、Vout 为1.8V、Cout 为192uF)、fp mod 的计算值为4.6KHz、 而数据表中的结果为7.2Hz。 根据等式29、我还获得了 fz mod 的结果与数据表中的结果不同。 有什么问题吗?

非常感谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu、

    是的、回答正确。 Fpmod 为4.6kHZ、而 Fzmod 为1184kHz。 我将致力于修复数据表的计算结果。 不过、公式是正确的、您可以使用这些公式来计算 RC 值。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您尽快回复、我将使用此器件 在 K7 FPGA 板中用于 VCCINT 电源。 BTW、是否有关于此部件的此类应用的经验? 有什么问题需要注意?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    此器件实际上用于 FPGA 电源、只要您按照指南进行设计、该设计就会起作用。 如果您希望我们在完成设计后查看原理图、请随时发布单独的 e2e 主题。

    谢谢。
    阿莫德