This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:如何使用 FLYBACKEVM 板自动实现电流斩波。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236330/lm3481-how-to-achieve-shaing-the-current-automatically-using-flybackevm-board

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:LM5158LM5157

您好!

数据表的第22页指出、转换器的电源可并联使用、因为它将自动分担电流。 我们如何使用 EVM 板(FLYBACKEVM)实现该性能? 知道每个转换器共享相同的负载、但每个转换器都由不同的电源供电。

此致、

林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否准确指出您在第22页找到此描述的位置? 反激式电源需要的功率级别是多少? 您的应用是否需要隔离? 电源和应用的负载是什么? 我们期待您的回复。  

    此致、
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM:  

    谢谢你的答复。 它实际上是第13页、如下所示:

    1)反激电源所需的功率级别应为24W。
    2) 2)我的应用中需要隔离。
    3) 3)电源是外部电源。 负载为功率电阻。  

    此致、  

    林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinya:

    对于24W、单级反激式转换器将起作用。 因此、本设计不需要并联。

    请查看有关此设计的 LM5157或 LM5158。

    此致、
    布里吉特