This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:输出电压降低的可能性低

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239837/tps54531-low-probability-of-output-voltage-reduction

器件型号:TPS54531

大家好、

参考电路进行设计。 输入固定为24V、输出为7V、EN 引脚电压为5.5V、负载电流介于100和200 mA 之间。 现在有一个可能性(大约千分之一)、无论在生产过程中还是在售后、输出电压都将降至3V 至4V 甚至1V、并且电路在芯片更换后都能正常工作。  

客户想知道可能的原因是什么、如何避免? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能帮助分享一下客户设计的原理图和布局吗?

    您能帮助提供问题期间的波形吗? 例如 IL。

    您能帮助澄清概率和失败次数吗? 概率是1/1000吗? 故障器件的数量和用过器件的总数量如何?

    BRS

    资旭