This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:引脚8 (OUT)悬空

Guru**** 2526790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239776/tps2065-pin-8-out-floating

器件型号:TPS2065

您好  

 我的客户使用 AP2191、我想更换它。 TPS2065DGN 几乎是 P2P、但引脚8 (OUT)除外。 AP2191引脚8为 NC、在布局上悬空。

如果1A 足够好、我可以将 TPS2065引脚8悬空吗? 假设它对于1A 输出合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    将引脚8悬空不会影响输出功能、但引脚6、7和8可协同工作以支持1A 的连续电流。如果您不使用引脚8、最大持续电流应降至0.66A、这是可以的。 谢谢你。

    此致、

    国野市