This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:变压器匝数和导线尺寸

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238592/ucc28911-transformer-number-of-turns-and-size-of-wire

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: UCC28C45

大家好、

这是对以下 E2E 帖子的跟进查询。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236904/ucc28911-operating-voltage-and-frequency-range

以下 Webench 仿真结果提供了  UCC28911的变压器规格。 我们的客户想 就 其应该在 EE13变压器中使用的线圈(AWG)的匝数和尺寸问题向您寻求帮助。

e2e.ti.com/.../5504.WBDesign59.pdf

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    感谢您的查询。

    从附件来看、客户正在使用 UCC28C45、如下所示、规格也似乎与之前的 e2e 主题大不相同:

    在这种情况下、请您再次向客户确认、并发布正确的部件号、以便将其分配给正确的产品专家。

    此致。

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我为这个错误道歉。 请参阅随附的  UCC28911 Webench 设计文件。

    e2e.ti.com/.../WBDesign242.pdf

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    根据所附的规格、我们可以得出以下初步估算值:

    N =(L x Imax)/(B x AE)

    对于 EE13/7/4、使用 AE =12.2mm2、B=0.2 T、Imax 是15mA 周围初级侧的最大电流、Fsw (假设)为105khz

    N = 36匝(初级)

    二次侧= 36 x 0.078 = 3匝

    AUX = 36 x 0.422 = 15匝

    为了计算电线面积、我建议使用以下方法:

    Aw1 =(A1 x Ku x Wa)/(n1)

    其中 Aw1是导线面积

    A1是分配给每个绕组的窗口面积的小数

    Wa 是窗口区域

    Ku 是绕组填充系数

    N1是转弯的敏捷者

    您必须对每个绕组执行此操作、以估算最接近的导线尺寸。

    我建议您从 Llyod Dixon 的以下磁性设计指南开始。

    https://www.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf

    此外、最好获得由 Wurth electronik 和 Coilcraft 的磁性专家设计的定制样片。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    非常感谢您提供该变压器的详细规格。  

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我们的客户需要 您的 帮助、以设计采用 EE13 8引脚的变压器。 我知道 上面提供的计算也适用于8引脚变压器、不同之处在于他将在次级侧仅使用2个引脚、因为只有一个输出。 是这样吗?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是的、计算仅取决于核心区域、因此仍然有效。

    谢谢!

    此致、

    哈里什