请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 大家好、
客户的请求如下所示。 我想知道我们是否可以使用 TVS 和负载开关来满足客户需求。 您能帮助我找到负载开关还是 TVS +负载开关吗?
| 最小供电电压[ VDD (最小值)] | <-10V(可以在-10V 浪涌)下站立 |
| 最大供电电压[ VDD (最大值)] | >40V |
| 输出通道数[数量 数量] | 1 |
| 最小限制电流[Ios (min.)] | 3A |
| 最大限制电流[IOS (最大值)] | / |
| 过流保护延迟时间 μ V[TOFF (OC)] | / |
| 待机电流 μ A [待机电流] | / |
| RDS (ON)[RDS (ON)] | 尽可能小 |
| 典型静态电流 μ A [静态电流(典型值)] | / |
| Rth (ja)[ Rth (ja)] | / |
| 其他特性[其他功能] | Vbus 过压保护 |
| 最低工作温度[Ta (min.)] | -40 |
| 最高工作温度[Ta (最大值)] | 85 |
| 长(典型值)[长度(典型值)] | ≤2mm |
| 宽(典型值)[宽度(典型值)] | ≤2mm |
您自己的
不适用