This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM7481-Q1 HGATA 无输出电压

Guru**** 1855870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239226/lm7481-q1-lm7481-q1-hgata-had-no-output-voltage

器件型号:LM7481-Q1

电源保护设计符合芯片参考电路标准、但实际测试结果显示芯片的8管脚:HGATA 没有输出电压、导致 MOS 管无法打开。 已检查芯片上其它引脚的电压;1引脚(日期) 12V;5引脚(0V) 735mV;6引脚(EN/UVLO) 4V;我已经满足 HGATE 输出条件、我想就为什么 HGATE 不能起作用提供一些建议。 请参阅 circuite2e.ti.com/.../4578.circuit.xlsx 附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    VCAP-VS 两端测量的电压是多少? 此电压必须大于 V (CAP UVLO)阈值。  

    使用的电荷泵电容器(C212)必须> 10x (16nF + 16nF)= 320nF

    因此、您将必须使用大约330nF 或更高的电荷泵电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我将尝试确认、但发现13引脚(散热焊盘)连接到了 GND。 将会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电荷泵电容器(C212) 已更改为1uF 或4.4uF、我已测试 VCAP-VS 的电压约为4V。 此电压未大于 V (CAP UVLO)阈值, 您有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否与以下捕获的信号共享启动波形、

    • VS、VCAP、VCAP-VS (使用示波器的数学函数)、GATE
    • VIN、Vout、GATE、VS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       VS,VCAP,VCAP-VS,HGATA   启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果 散热焊盘(引脚13)连接到 GND、 则输入反极性功能会被禁用、如果器件在输入端受到反极性的影响、则器件可能会损坏。  

      当 VS 引脚电压高于 V (VS_PORR)且 EN/UVLO 引脚电压高于  指定的输入高电平阈值(V (ENR))时、电荷泵电压没有升高的原因。 我建议您使用全新/全新的 LM74810-Q1器件、并使用330nF 电荷泵电容器重新进行测试。