请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23752EVM-145 主题中讨论的其他器件: TPS23752
从 《TPS23752EVM-145:TPS23752规格第3页的评估模块》中可以看出、 输出肖特基二极管 D17在 VFO 模式下工作。
对于 PoE 1、2、3和4 类应用、如何为每个类别选择输出肖特基二极管 D17?
选择 输出肖特基二极管 D17时需要关注哪些参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从 《TPS23752EVM-145:TPS23752规格第3页的评估模块》中可以看出、 输出肖特基二极管 D17在 VFO 模式下工作。
对于 PoE 1、2、3和4 类应用、如何为每个类别选择输出肖特基二极管 D17?
选择 输出肖特基二极管 D17时需要关注哪些参数?
尊敬的 Isaac:
感谢您的联系!
SRD 在 VFO 模式下断开、这样可以通过隔离式栅极驱动电路禁用同步 FET。
在 VFO 模式下、接通 Q9将使 Q3的栅极电压 ≈0V。然后次级侧整流电路由 Q3的体二极管和 D17派生。
D17应为肖特基二极管、它具有较低的正向压降以减少功率损耗。 因此、D17的额定电压应与 Q3相同、考虑到 VFO 模式的输出电流较低、电流额定值可能相当或略低。
此致、
帝昂