This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:Tj=85°C 时的 Iq

Guru**** 1156350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239209/lmr14030-q1-iq-when-tj-85c

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、

根据 DS 我们得知、当 Tj=25°C 时、Iq = 40uA (典型值)。

当 Tj=85°C 时、客户咨询了我们、大约 Iq 会变成什么值?

请帮助提供建议。 谢谢。

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我会在团队中查看并稍后回复。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向我们的 TE 确认 Iq 的最大限值为100uA。 因此它应该小于100uA。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena

    感谢您的及时响应。

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,很高兴帮助,我将关闭这个票.