This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:GUI 连接有故障

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238569/tps55289evm-faulty-gui-connection

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我无法使评估板输出电压。  Vin = 12V、Vout=0

我已连接 USB2ANY 且 GUI 打开、但无法使用任一 I2C 地址(0x74、 0x75)连接 GUI

我开始认为我的 EVM 板出现了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lonnie:

    我想知道 EVM 上的 VCC 是否正常、您是否更改了 JP1以连接 EN-ON?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯;

    我已经检查了所有电压并确认了跳线。  仍然没有 Vout。  我确实探测了器件、引脚15 (COMP)无电压、引脚8和10 (SW1和 SW2)未切换。  我不想告诉您这一点、但 EVM 存在故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  我更新了 USB2ANY 驱动程序、通过在按正确顺序拉/插入 USB 电缆时复位 USB2ANY 来"记录不正确"并使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lonnie

    很高兴听到这个消息。 我将关闭该主题。