请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882-Q1 您好、专家!
在网站上、 该器件的输出电流为6.35A。 什么决定此电流限制/能力? 我在数据表中没有找到说明。
S·布
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
在网站上、 该器件的输出电流为6.35A。 什么决定此电流限制/能力? 我在数据表中没有找到说明。
S·布