This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:永久 POE

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238821/tps23881-perpetual-poe

器件型号:TPS23881

您好、TI 团队:

我们现在将 MCU_MSP430F5234IRGZR + PSE Controller_TPS23881A 用于 POE 解决方案。

现在、在我们的 SCH 中、TPS23881A 的复位信号连接到 MCU_MSP430F5234IRGZR、

MCU_MSP430F5234IRGZR 的复位信号将连接到主机、

为了正确执行永久 POE、我们计划切断 RESET 信号来避免中断。

您建议切断什么复位信号、  MCU 到 TPS23881A 或主机到 MCU?

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    为了实现永久 POE 正常工作、不得将 MCU 复位、因此切勿允许主机将 MCU 复位、这一点很重要。

    您计划如何切断复位信号?  

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耐特:

    好的、我们计划只是断开从主机到 POE MCU 的 RESET 信号、

    换句话说、POE MCU 没有外部复位信号、当 POE MCU 异常工作时、POE MCU 可以仅通过内部看门狗重新启动。

    当我们从主机断开 RESET 信号到 POE MCU 时、您有其他亮点或注意事项吗?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    如前所述、如果复位信号从 MCU 断开、则对 MSU 执行外部复位的能力将丢失、从而失去使用 BSL 和 JTAG 的能力。 最好是确保 CPU 在 CPU 上电和掉电时不会将 MCU 复位、这样您就不会完全丧失根据需要从外部复位 MCU 的选项。 RESET 引脚为低电平有效、因此可添加一个上拉电阻器以将其保持在高电平。  

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耐特:

    我们将在复位引脚上添加上拉电阻器。

    对于 BSL 和 JTAG、我们为 POE MCU 保留了 JTAG 连接器。  

    此致

    丽莎