This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电池保护电路的查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239391/inquiry-about-battery-protection-circuit

主题中讨论的其他器件:BQ2980BQ27Z746

大家好、TI 支持团队

我收到了客户关于适用于平板电脑的电池组保护电路的问询。

[电池]

- 10000mA * 52 (并联连接)

- 10000mA * 4573 (并联连接)

问题1: 并联连接的蓄电池是否应在每个电芯上施加保护电路(PCM)?

或者是否应该为整个连接的电池应用保护电路?

(如果您的产品符合上述电池规格、请告知我们。)

问题2. 如果并联连接、是否应该使用电池平衡 IC?

(如果您的产品符合上述电池规格、请告知我们。)

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 支持团队

    关于从客户处收到的查询、我们还想进一步询问您、详情如下。

    1)电池使用环境(现有)

    -在餐厅菜单板平板电脑环境中使用大容量移动电源延长使用时间

    -市售的 USB 2.0高容量电池

    (1) 20、000mA = 000mA 并行电池

    (2) 30、000mA = 52、000mA 352电池并联

    =>辅助电池的问题:无法管理剩余的电池寿命,电池寿命等在 USB 充电状态

    由于电池平衡问题缩短寿命或膨胀、大容量电池中存在火灾风险

    2)大容量辅助电池->大容量主电池(可拆卸):正在开发中

    -操作系统通过直接将大容量电池连接到主电池,需要对电池寿命、充电和放电以及开/关进行远程管理

    -通过添加适用于大容量电池的 PCM 和 BMS 来防止过度充电、过度放电和火灾风险

    -问题:由于大容量电池的并联,没有应用 BMS 和 PCM 电路的经验

    Q1)如果上述两个或三个连接了 PCM 的蓄电池并联、单个 PCM 电路是否有效?

    Q2)是否有 BMS IC 或电路可在连接 PCM 的情况下管理多达3节电芯?

    Q3)在以下并行情况下、最低电池电芯管理方法是什么?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    请查看对问题的答复。  

    q1)如果上述两节或三节连接了 PCM 的电池并联连接,则单个 PCM 电路是否有效?

    a1.) 是的、保护器 IC 应足以满足电池配置(1s2p 或1s3p)要求。

    Q2)是否有 BMS IC 或电路可以在连接 PCM 的情况下管理多达3节电池?

    A2.) 对于1s2p 和1s3p 配置、此处仅适用单节电池保护器。 在这种情况下、BQ297x 和 BQ298x 保护器均具有主要 保护功能、如 OV、UV、OCC、OCD 和 OT 保护。 这些保护器包括 BQ297x 的低侧 FET 驱动器和 BQ2980的高侧 FET 驱动器、其中将包括一个电荷泵、以确保 FET 上具有足够的栅极电压以用于高侧配置。  

    Q3)在以下并行情况下,最低电池管理方法是什么?

    解答3) 我不知道问题的意思是什么。 如果我们遇到1s3p 配置的电池坏的情况、则保护器 IC 将看到相同的电压、因为它们都是并联的。 保护器仅在出现保护事件时采取措施、例如 OVP 或 UVP 事件。 然后、保护 IC 可以驱动 FET 或保险丝以断开电池组。  

    请参阅简化原理图、以更好地了解1s3p 情况的实现。  

    为了进一步澄清、我们的保护器仅关注电压进行决策。 因此、在1s3p 的情况下、一节电池的容量比另一节电池小得多、保护器将无法检测到容量变化。

    如果您需要这种功能、这可能更适合电池组中的监测计 IC、例如 BQ27Z746。 虽然该电量监测计无法确定并行配置中哪些特定电池降级、但它能够检测到总电池组容量已降低、因此可以采取措施。  

    我确信 BQ27Z746还有其他有用的功能、但我不精通这款电量监测计。 话虽如此、 如果您对 BQ27Z746有进一步的疑问、我建议您开始编写新的线程、以便将其分配给正确的专家。  

    此致!  

    -Luis Torres