This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 线圈和电容器规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239521/bq51013b-bq51013b-coil-and-capacitor-specification

器件型号:BQ51013B

您好!

在我们的应用中、我们使用 bq51013b 无线电源为电池充电并最大驱动负载。 总计300 mA。 我们设计了自己的 PCB RX 线圈、其规格为 R = 0.8 Ω、LS = 12uH。 根据数据表中的公式、电容器约为200nF 和2.1pF。 线圈直径约为40mm、内孔为15mm。 我们具有稍高的指定距离、约为8mm。

在此设置中、与标准15W 充电器的连接不稳定、但如果我们将两个电感或两个电容加倍、连接就会变得稳定、最高达10mm。

这种行为是如何解释的?

我们是否在计算过程中出了问题?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不稳定可能是由低功率传输或通信故障引起的。  

    低功率传输是指系统增益不足、且由于线圈间距增大而无法提供负载所需的功率。  检查 RECT 引脚上的电压、以确定它是否低于目标值。  检查控制数据包、如果看到间隔为30ms、则间隔应为250ms、这可能就是问题所在。

    通信故障是发送器在1.5秒内未对有效数据包进行解码。  这可能是由 comm1和 comm2电容器创建的调制导致的。  通信1 / 2电容器将会移动谐振点以调制线圈电压。  确定是否是通信问题是很难的、只有发送器才能知道是否是解码失败的通信。  但可以选择增加通信电容器、请尝试增加通信电容40nF 或60nF。