请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 您好!
我的问题是、最小值是多少。 可以设置为 Vin、以将电池充满电至4.2V。 预期的充电电流可能约为1A。
是否应该计算每次充电的 VIN 效率?
BRS/SEN
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的问题是、最小值是多少。 可以设置为 Vin、以将电池充满电至4.2V。 预期的充电电流可能约为1A。
是否应该计算每次充电的 VIN 效率?
BRS/SEN