This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:如果要为4.2V 电池充满电、最小 VIN 是多少

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239348/bq24298-what-is-the-min-vin-if-i-want-to-fully-charge-a-4-2v-battery

器件型号:BQ24298

您好!

我的问题是、最小值是多少。 可以设置为 Vin、以将电池充满电至4.2V。 预期的充电电流可能约为1A。

是否应该计算每次充电的 VIN 效率?  

BRS/SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sen:  

    器件运行允许的最小 VIN 为3.9V、建议 VIN 至少比 VBAT 高350mV 才能充电。 因此、在一般情况下、VIN 至少应为4.55V、才能将电池充电至4.2V。  

    此致、

    加勒特