This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:ROM 地址0x14处的寄存器信息

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239256/bq28z610-r1-register-informations-at-rom-address-0x14

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

您好!

我目前正在开发一个应用程序以在 BQ28z610上执行 FS 文件、但找不到有关特定命令的信息。  

这是在 Rom 写入结束时出现的最后一次比较(C:0x 16 14 XX)、它会将值与 ROM 存储器的寄存器0x14 (0x16)中的值进行比较。 此地址仅在 ROM 模式下可访问。

正如我所观察到的,它看起来像 一个骗子,某种类型的验证副本已经正确发生。

你能告诉我命令的确切含义吗? 此寄存器包含什么信息? 是否足以确保 ROM 中的所有数据都具有正确的副本?

非常感谢您提供的任何帮助。

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    这是一种校验和、与计算类似、未发布。 该值在 FS 文件中提供。 这足以确保编程正确。