This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电池电量耗尽模式

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216320/tps25750-dead-battery-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

可能涉及的对象:

我们将 TPS25750用于具有内置 USB-C 充电器的电池、并且想知道如何通过 I2C 清除"电池电量耗尽"标志。 您是否有 指导原则对此提供帮助? 我试图联系雷蒙德这个问题,但他没有回应。

另外、TPS25750的在线 GUI 现在是否可以正常工作? 我们以前在配置 bin 文件时遇到问题、在后端需要 TI 的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨间陈、

    我将于2018年4月18日审核您的查询并通过 EOB 提供更新。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用4CC 命令'DBfg'来清除电池电量耗尽标志。 TPS25750 TRM 中详细说明了该命令。

    是的、使用 GUI 进行配置时、不应遇到问题。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    我们正在测试电池电量耗尽模式、同时、我们还在尝试 GUI。 我还有一些问题、可能需要您的帮助。

    我们希望在电池以及传统协议(例如 BC1.2)上进行 USB-USB 充电、并且希望电池能够在5V 时根据 PD 协议支持不同的充电电流。 Raymond 帮助生成了一个 bin 文件来解决这个问题,但基于我们的测试,它在任何协议下都只支持5V 和0.5A 电流。 您能对此提供帮助吗? 我们希望传统 PD 使用5V 0.5A、USB-USB 使用5V 2A (Raymond 的 bin 文件已包含"1.5A@ 9V 和12V"、USB-USB 使用的是"2A @15V 和20V" PD、以及 任何协议使用0.5A@5V)

    是否可以自己在 GUI 中进行配置? 你能和我们分享一下如何做到这一点吗? 无法找到与此相关的文档/视频。

    2.如果没有,您能否帮助生成相应的 GUI 来实现?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在开发一个支持 BC1.2的新 GUI。 该计划可能在下个月结束。

    在此期间、如果您要在此处上传项目文件、我可以来看一下。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    感谢您的回复! 我尝试将 bin 文件上传到此处、但都无法正常工作。 我可以通过电子邮件或消息发送吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接向我发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    关于电池电量耗尽模式、我们按照说明 发送 "DBfg"命令以尝试清除标志、但似乎未按预期运行。 您能分享一些建议吗?  

    我们观察到的行为:

    如果电池处于关断状态、并通过 USB 充电器启用、它会在短时间内启用、但在大约10秒后停止充电;重新插入充电器、充电电流大约为1A。 然后取下充电器并再次插入、电池可以 正常充电、充电电流约为2A。  

    在我们实施"DBfg"操作之前、可以  通过 USB 充电器直接激活电池、但电流仍为1A。 重新插接可实现2A 正常充电。  

    有什么建议吗?  

    同样对于5V BC1.2 0.5A 和 USB-2A PD 功能、是否有更新?

    谢谢!

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池电量耗尽标志用于表示 TPS25750是由 VIN_3V3供电还是由 VBUS 通过 LDO 供电(电池电量耗尽情况)。

    您是否有此行为的任何痕迹以及您的系统的方框图?

    到目前为止、新的 GUI 仍在测试中。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    感谢您的答复。 有没有更好的方法可以与您共享文件? 我尝试了消息你,但你没有回应。 我仍然无法上传文章或直接消息中的任何文件。

    如果电池电量耗尽标志被清除、系统的行为应该是什么? 是否应立即开始正常充电(超过1A)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以上传至您首选的文件共享服务、并与我共享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳:非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨间陈、

    您将什么电池充电 IC 与 TPS25750结合使用?

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    BQ25792是系统中的充电 IC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BQ25792、您的充电终止电流和预充电电流是多少?

    该器件是否具有电源角色、能够同时作为拉电流和灌电流工作?

    您是想使用9V、12V、15V 和20V 拉电流和灌电压 PDO、还是只使用5V 2A PDO 来提供拉电流和灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、对于 BC1.2支持、您是在进行

    1. CDP

    2.仅 DCP

    3. DCP 充电和1.2V 和2.7V 充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    预充电电流为400mA、收尾电流为200mA。

    该器件仅为受电方。

    我们希望涵盖所有电压:

    5V/0.5A (BC1.2)、

    5V/1.5A (USB-USB PD)、

    9V/1.5A、

    12V/1.5A、

    15V/2A、

    20V/2A

    我想以前的版本 bin 中已经有所有 PD 功能、5V/1.5A 除外。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner 您好:

    对于 BC1.2而言、我认为我们需要:

    SDP:标准下游端口(如旧 PC 上)、适用于5V/0.5A

    DCP: 专用充电端口(DCP)、用于5V/1.5A

    如果无法实现 DCP、则此时仅 SDP 正常、并且更高电流5V/1.5A 可以由 USB-USB PD 覆盖。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你陈。 我已经创建了一个应该支持 BC1.2的新配置、并更正了您的一些其他问题。 请尝试一下、让我知道它的性能如何。

    此致、

    C·吉莱特

    e2e.ti.com/.../totex_5F00_bc1dot2_5F00_config2.bin