主题中讨论的其他器件: BQ25792
可能涉及的对象:
我们将 TPS25750用于具有内置 USB-C 充电器的电池、并且想知道如何通过 I2C 清除"电池电量耗尽"标志。 您是否有 指导原则对此提供帮助? 我试图联系雷蒙德这个问题,但他没有回应。
另外、TPS25750的在线 GUI 现在是否可以正常工作? 我们以前在配置 bin 文件时遇到问题、在后端需要 TI 的帮助。
谢谢!
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能涉及的对象:
我们将 TPS25750用于具有内置 USB-C 充电器的电池、并且想知道如何通过 I2C 清除"电池电量耗尽"标志。 您是否有 指导原则对此提供帮助? 我试图联系雷蒙德这个问题,但他没有回应。
另外、TPS25750的在线 GUI 现在是否可以正常工作? 我们以前在配置 bin 文件时遇到问题、在后端需要 TI 的帮助。
谢谢!
陈
Conner 您好:
我们正在测试电池电量耗尽模式、同时、我们还在尝试 GUI。 我还有一些问题、可能需要您的帮助。
我们希望在电池以及传统协议(例如 BC1.2)上进行 USB-USB 充电、并且希望电池能够在5V 时根据 PD 协议支持不同的充电电流。 Raymond 帮助生成了一个 bin 文件来解决这个问题,但基于我们的测试,它在任何协议下都只支持5V 和0.5A 电流。 您能对此提供帮助吗? 我们希望传统 PD 使用5V 0.5A、USB-USB 使用5V 2A (Raymond 的 bin 文件已包含"1.5A@ 9V 和12V"、USB-USB 使用的是"2A @15V 和20V" PD、以及 任何协议使用0.5A@5V)
是否可以自己在 GUI 中进行配置? 你能和我们分享一下如何做到这一点吗? 无法找到与此相关的文档/视频。
2.如果没有,您能否帮助生成相应的 GUI 来实现?
谢谢!
陈
Conner 您好:
关于电池电量耗尽模式、我们按照说明 发送 "DBfg"命令以尝试清除标志、但似乎未按预期运行。 您能分享一些建议吗?
我们观察到的行为:
如果电池处于关断状态、并通过 USB 充电器启用、它会在短时间内启用、但在大约10秒后停止充电;重新插入充电器、充电电流大约为1A。 然后取下充电器并再次插入、电池可以 正常充电、充电电流约为2A。
在我们实施"DBfg"操作之前、可以 通过 USB 充电器直接激活电池、但电流仍为1A。 重新插接可实现2A 正常充电。
有什么建议吗?
同样对于5V BC1.2 0.5A 和 USB-2A PD 功能、是否有更新?
谢谢!
陈
谢谢你陈。 我已经创建了一个应该支持 BC1.2的新配置、并更正了您的一些其他问题。 请尝试一下、让我知道它的性能如何。
此致、
C·吉莱特