This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:低温环境测试故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235000/tps6594-q1-failure-in-low-temperature-environment-test

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821U

您好!

我的客户正在使用 PTPS6594141BRWERQ1 LP876441B1RQKRQ1 用作 DRA821U 的 PMIC 电源器件。

他们遇到了 DRA821U 处理器在低温环境测试期间停止工作的问题。

他们发现一些 PMIC 没有功率输出。

1.预制产品是否可能不符合工作温度条件?

2.使用上述两款 PMIC 器件时、是否存在过低温条件下出现的问题(预制产品和量产产品混用等)?

3.上述 PMIC 在温度条件下是否有任何保护措施?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    您能否连接到 PMIC 的 I2C 线路并读取中断寄存器?

    Unknown 说:
    3. 上述 PMIC 是否针对温度条件有任何保护措施

    这种情况不太可能发生。

    Unknown 说:
    3. 上述 PMIC 是否有针对温度条件的保护措施?

    过去在低温条件下存在的问题是、VINT_LDO 电容器的布局和放置不良。 当布局良好并遵循数据表的指南时、我们就不会有问题。

    ...

    PMIC 具有热警告和热关断故障、可防止高温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

    无法检查寄存器值、因为 DRA821U 在发生故障时不会运行。

    以下是发生低温故障时 PMIC 的输出测量值。

    这种症状的原因可能是什么?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过测量结果以及查看此 PMIC 对的用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slvuby7)、我认为 PMIC 的一个 SOC 电源轨出现了故障。 PMIC 已禁用分配给 SOC 电源轨组的电源轨、但将 MCU 电源轨保持启用状态。  

    您能否确认初级 PMIC 的 GPIO11 (nRSTOUT_SoC)为低电平而 nRSTOUT 为高电平?

    令人奇怪的是、次级 PMIC 的 BUCK1测量值为0.741V。 该电源轨可能是导致故障的原因。 在发生故障的电路板发生部分关断后、该测量时间是多长? 电压是否缓慢降至零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    根据您的指南、客户进行了如下调试。

    1.他们将两个电路板的 LP8764从器件 PMIC 的 Buck1的电感从220nH 更改为440nH、并进行了低温测试、到目前为止未发生任何问题。

    2.当他们在附加电路板上测试与#1相同时,在低温下出现了问题。 但与以前不同的是、eMMC 发生了故障。

    3.客户电路板使用磁珠作为连接到 Buck1的电源输入端子、如下所示。 在之前的低温测试中、它们将磁珠更改为 o 欧姆、但对低温误差没有影响。

    4.当电路板上出现#2 eMMC 故障的#3磁珠额外更改为0欧姆时,未发生 eMMC 故障。

    q1)您能否解释一下使用220nH 和使用440nH 之间的区别?

    Q2)低温误差是否与纹波噪声有关? 使用磁珠时、纹波噪声似乎增大。

    以下是您以上问题的答案。

     -不使用 GPIO11且 nRSTOUT 为高电平

     -它不是降到零。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    设备专家目前不在办公室。 他们会对此进行调查、并在他们返回时与您联系。 请预计他们的答复会有延误。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    q1)您能解释一下使用220nH 和使用440nH 的区别吗?

    当在4.4MHz 上进行开关时、PMIC 的内部补偿设置为预计220nH。 通过将电感加倍、可以更改降压转换器的 LC 滤波器。 470nH 和4.4MHz 的仿真显示了更差的负载瞬态响应。

    Q2)低温误差是否与纹波噪声有关? 使用磁珠时、纹波噪声似乎增加。

    是的、输出纹波上的高噪声会导致 SOC 电源轨组中的电源轨上出现 OV 或 UV 故障。 这会导致电源轨部分关断。  

    以下是您以上问题的答案。

     -不使用 GPIO11且 nRSTOUT 为高电平

     -它不是降到零。

    [/报价]

    GPIO11设为漏极开路、因此客户在没有外部上拉电阻器的情况下无法判断它是否为高电平/低电平。 但根据您的其他测量结果、我仍然认为 PMIC 正在朝着仅 MCU 模式发展