This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320-HA-EVM:TUSB320-HA

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314338/tusb320-ha-evm-tusb320-ha

器件型号:TUSB320-HA-EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320、TPS65987D、 10G-EXPANSION-EVMTPS65987

我当前正在测试 TUSB320.EVM。 我们需要 DFP、UFP、DRP 并能够交换灌电流和拉电流位置。 根据我们的具体情况、我们正在尝试实现 UFP 位置的拉电流和 DFP 位置的灌电流、以便能够为个人标签页或 iPhone 等主机便携式设备充电5V 3A。 我不确定 TUSB320是否是用于此目的的正确 PD 控制器。 但是、这是唯一可用的 PDK 之一。 将不胜感激。

此致、

唐·卡米希尔

径向工程有限公司

donc@radialeng.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 在此应用中使用 PD 控制器、例如 TI TPS6598x 系列。 只要您需要数据和电力沿相反的方向流动、就必须使用 PD 控制器来实现 PR_SWAP 和 DR_SWAP。 TUS320等 CC 控制器无法实现 PR_SWAP 和 DR_SWAP。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认一下、我们所描述的是同一个示例。 我们仍要求数据正常从主机(DFP)流向器件(UFP)、但仍需要从器件(UFP)流向主机(DFP)。 这是您所描述的内容吗? 我只需要确认一下。

    感谢您的帮助。

    唐·卡米希尔

    径向工程有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对您的描述保持一致。 对于该特定应用、您需要使用 TI TPS6598x PD 控制器、例如 TPS65987D、 https://www.ti.com/product/TPS65987D。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、David:

    非常感谢您的协助、指导我们使用 PD 控制器来满足我们的需求。 我们正在计划购买 USB-PD-DUO-EVM 进行测试、但我注意到 USB2 +D-D 线路未显示来自 EVM PCB 的吞吐量、因而可用于对器件或 UFP 进行枚举测试。 我注意到、数据线路确实连接到 PD 控制器、用于 BC1.2传统充电、我们将不使用传统充电。 PCB 或其他 EVM 上是否有允许枚举测试的附加项?

    非常感谢您在此测试场景中提供的帮助。

    唐·卡米希尔

    径向工程有限公司

    donc@radialeng.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!  

    TPS65987EVM 可连接到上述的 D+/D-线路。 在 此处链接的 TPS65987EVM 用户指南中、您可以在第8页看到 Type-C 连接器、在此处、D+/D-线路连接到 C_USB_P 和 C_USB_N。 在其正下方、您可以看到扩展连接器 J2、该连接器具有以下与 C_USB_N 和 C_USB_P 的连接、其路径为13和15。 您应该能够使用这些函数来执行测试。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolson:

    感谢您的答复。 查看有关配置应用的视频后、我注意到他们使用的是 TPS65987EVM、而不是 USB C DUO EVM。 因此、在查看用户指南之后、我注意到 J2的 D+ D-行。 但是、10G-Expansion-EVM 现在已停产、因此我将通过 J2与 USB 连接建立自己的连接。 我有 Samtec 连接器器件型号、因此我可以找到匹配侧以实现该目的。 感谢您的验证。

    唐·卡米希尔

    径向工程有限公司

    donc@radialeng.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但在枚举 USB 2.0时仍有问题。 该端口配置为 DRP、拉电流为1DPO (5V)、数据交换设置为 UFP (器件)。 电力按预期输送、但我们没有看到任何枚举到器件上的端口为 USB2.0 D+/D-。 设备是一种音频播放设备、通常用于任何 iPad 或选项卡、并可正常枚举和运行。 欢迎提出任何建议。  

    感谢你能抽出时间。

    唐·卡米希尔

    径向工程有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donald、早上好、

    我是否可以获得您的配置文件和设置的描述(不必是详细的描述、因为我觉得这是配置的问题)? 如果您也可以提供一份示意图、如果我的怀疑不正确、那将会很有用。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Conner、感谢您很快回来。 我们将使用 TPS65987EVM 进行测试、并从 Limo 连接器 J2获取 USB2 D+/D-。 但是、进一步审查 J2上的连接后、这可能是故障点。 连接到 J2的外部测试 PCB G10-扩展现在已经淘汰。 但是、如果有明显明显显而易见的内容、我想发送我们的配置文件。 配置文件基于 DRP 模式 prefers Source 中的"Standard"模板。 设置很简单。 Im 为了方便起见、请发送 TPS65987EVM 文档。

    感谢您在这个问题上的所有帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_DRP_5F00_5V_5F00_UFP_5F00_DP.pjte2e.ti.com/.../TPS65987-single-EVM.pdf

    唐·卡米希尔

    径向工程有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don。 我将在星期一审核您的项目文件并通过 EOB 返回给您。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您未使用 D+/D-线路进行 BC1.2充电、因此 TPS65987根本不需要连接到 D+/D-线路。 您可以使用 D+/D-进行 USB 枚举、只要 VBUS 上出现电压、D+/D-线路就根本不会连接到 TPS65987。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的评分 正确的是、D+ D-线路未连接到 TPS65987D。 但真正的问题是 CC 线路上的端口协商。 我们正在尝试连接三星 S4标签作为主机、并将我们的设备作为播放设备(UFP 或 DRP)。  我们尚未能够使用 TPS65987获取对我们的器件 MCU 和 Samsung 主机的枚举。 如果我在我们的设备上使用5.1K 电阻器强制 UFP,我可以实现 UFP 协商与我们的设备和播放音频,但我不能把电荷发送回三星。 我希望您可以查看我的配置文件、看看是否有任何缝隙不正确的东西会导致这种情况。

    非常感谢您的观看。

    唐·卡米希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清 Don。 在"发送供电方能力"寄存器中、即拉电流 PDO 1中、未选中"支持 USB "位。 我认为检查这一点可以解决您的问题。 此外、在"发送身份数据对象"寄存器中、您应该在 DFP 或 UFP (取决于您的器件所需的角色)下更新产品类型。

    为了确认、您希望器件为您的端口伙伴供电、并希望器件为 UFP? 如果是这种情况、我的上述建议应该可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不好感谢你的评分 我们即将组装我们的第一种原型,并将尝试您的建议。

    谢谢!

    唐·卡米希尔

    径向工程有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 我要将该主题标记为"已解决"、但如果您遇到与该主题相关的问题、可以随时重新打开该主题。

    此致、

    C·吉莱特