This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100BEVM:使能时 VIN 不会传输到 Vout

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336384/tps27s100bevm-vin-is-not-transferred-to-vout-when-enable-on

器件型号:TPS27S100BEVM

大家好、我使用 tps27s100bpwpr IC 按如下方式设计了该设计。

当对 VIN 施加28V 电压并且开关打开时、Vout 上应该会显示电压、但显示为0.07v。 设计是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyunjun,

    您能否详细说明一下就电阻/电容/电感而言负载上有什么?

    如果您具有 IN、OUT、EN 和 CURRENT (如果可能)的导通事件波形、这将非常有用。 原理图中没有任何内容存在错误。  

    此致、
    时间