主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我们将 bq27441-G1电量监测计 IC 用于电池监控系统。 以下是我们面临的问题。
- 设置电池容量时出现问题: 有时、我无法为我们的电池设置正确的容量。 默认使用1340 mA 您能解释一下如何正确更新参数吗? 如果需要延迟、正确的量是多少?
- 尽管电池电压有以下情况、但显示零值: 启动应用时、即使电池电压正常(约4伏)、电量计上的所有值都显示为0 mA (剩余电量、满可用容量)。 您认为这是因为我们是如何收集数据的、还是因为有关电量监测计如何学习的问题? 如果这是一个学习问题、您能否告诉我修复它的正确步骤?
我已附上上述2个问题的日志。
注意:我们正在使用用于电量监测计的定制 PCB 板。
e2e.ti.com/.../1.-DesignCapacityWrite_5F00_issue.txte2e.ti.com/.../2.-Wrong_5F00_capacity_5F00_display.txt