This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:设计审查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336004/lm5169-design-review

器件型号:LM5169

您好!

我的客户请求 TI 审核 LM5169设计。

请查看以下他们的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_LM5169.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您发送编修。  原理图看起来基本上没有问题。  请考虑以下情况:

    1.为输入滤波器保留一个大容量电容位置、以备在测试后需要。

    2.移除 R125 (SW 和 GND 之间为1k)。  我不知道使用该电阻器的目的。  

    3.交叉 R127出。  IC 周围更多不必要的元件会占用空间、并且使关键布线变得更难布线。

    4.在隔离式3.3V 输出上保留一个虚拟电阻器、或使用齐纳二极管、以满足空载条件。

    5. 如果您打算使用纹波注入网络,请删除 R134。  

    6.考虑在每个输出轨中放置100nF 或10nF 来应对高频时的开关噪声。

    7.在 D1两端保留 RC 缓冲器。  

    8.在设计 PCB 时请遵循我们的 Fly-Buck EVM 示例。

    谢谢。

    友好